This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在 PLLatinium 中、环路带宽限制为~100kHz

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713078/lmx2572-loop-bandwidth-is-limited-to-100khz-in-pllatinium

器件型号:LMX2572

您好!

我想将环路带宽设置为200kHz、以增加锁定时间。 但 PLLatinium 将带宽限制为100kHz。 我不确定为什么 VCO 的输入电容会受到限制? 有源滤波器可以消除此限制。 我更喜欢 b 型、3型滤波器。 是否可以使 LMX2572上的充电电流反相?

谢谢 Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    在设计屏幕上、是将其限制为1500pF 的"最小高阶"电容器。  这与 VCO 相位噪声有关。   单击 LMX2572设计提示按钮、了解有关此功能的更多详细信息。  如果您愿意牺牲 VCO 相位噪声、则可以减小该值。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢你的帮助。

    塞缪尔