请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 您好!
我想将环路带宽设置为200kHz、以增加锁定时间。 但 PLLatinium 将带宽限制为100kHz。 我不确定为什么 VCO 的输入电容会受到限制? 有源滤波器可以消除此限制。 我更喜欢 b 型、3型滤波器。 是否可以使 LMX2572上的充电电流反相?
谢谢 Samuel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.