Other Parts Discussed in Thread: CDCV304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCV304 大家好、团队成员
我的通信客户在其 RRU 和 AAU 产品中使用 CDCV304。 输入信号为133MHz 时钟、占空比为50%、但输出时钟的占空比更改为40%。
您能否分享此问题的任何可能原因? 如何解决?
输入时钟信号波形、133MHz、50%占空比:
输出时钟信号波形、133MHz、40%占空比:
谢谢
Kevin