This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:输出信号占空比与输入信号不同

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712893/cdcv304-output-signal-duty-cycle-is-different-from-input-signal

器件型号:CDCV304

大家好、团队成员

我的通信客户在其 RRU 和 AAU 产品中使用 CDCV304。 输入信号为133MHz 时钟、占空比为50%、但输出时钟的占空比更改为40%。

您能否分享此问题的任何可能原因? 如何解决?

输入时钟信号波形、133MHz、50%占空比:

输出时钟信号波形、133MHz、40%占空比:

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您能否共享原理图? 如果您不想在公共论坛上发帖,请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com。

    此致、
    通道