This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:通过设置 R44和 R45寄存器、输出功率范围不会达到0dBm

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712602/lmx2594evm-output-power-range-not-reaching-0-dbm-through-setting-the-r44-and-r45-registers

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

你(们)好。

根据 LMX2494数据表(SNAS696B-2018年3月修订版)、LMX2594可驱动高达7dBm 的输出功率。 在 13.834GHz 时、我可以在 LMX2594EVM 板上手动设置的最大功率为-2.2dBm。 重新启动评估板后、输出功率有时会达到3dBm、但我无法通过设置 LMX2494 (LMX2594EVM)的 R44和 R45寄存器自行复制3dBm。 您能否告诉我 LMX2594EVM 板的最大输出功率是多少?和/或评估板 A 和 B 输出端的传输线损耗是多少? 另请告诉我如何修改评估板设置以实现其最大功率(即3dBm)。

Regrds、

Shahed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7411.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfShahed、

    7dBm 的声明适用于理论无损电路板、与电感器上拉完全匹配。

    标准 EVM 之所以未能满足这一要求有以下几个原因:

    它 有一个上拉电阻器。  这是主要原因。  替换为1nH 电感器、SRF 远离目标频率。

    2. 标准 EVM 不是输出功率的最佳选择,因为输出是差动布线的,这会牺牲一些输出功率

     3.射频连接器的中心引脚存在已知焊接问题。  确保其牢固焊接(或尝试另一个输出)。  +3dBm 听起来更像您应该通过电阻器上拉看到的那样。

    以下文档深入介绍了 LMX2594的输出功率。

    此致、

    Dean