Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
你(们)好。
根据 LMX2494数据表(SNAS696B-2018年3月修订版)、LMX2594可驱动高达7dBm 的输出功率。 在 13.834GHz 时、我可以在 LMX2594EVM 板上手动设置的最大功率为-2.2dBm。 重新启动评估板后、输出功率有时会达到3dBm、但我无法通过设置 LMX2494 (LMX2594EVM)的 R44和 R45寄存器自行复制3dBm。 您能否告诉我 LMX2594EVM 板的最大输出功率是多少?和/或评估板 A 和 B 输出端的传输线损耗是多少? 另请告诉我如何修改评估板设置以实现其最大功率(即3dBm)。
Regrds、
Shahed