Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2491
Thread 中讨论的其他器件: LMX2491
我使用的是 LMX2594评估板、TI 参考 PRO 板和 TICS 软件。 在使用以下设置时、如果对 LMX2594进行下电上电并重写寄存器、VTune 的输出将不会保持一致。 有时 VTune 是预期的理想三角波,但情况并非总是如此。 是否有办法使输出保持一致?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../LMX2594-Calibration-Free-Ramping.pdfSam、
总之、问题在于62.5 MHz 恰好位于 VCO 无需校准即可达到的最大距离。 当您校准 VCO 时、您会得到不同的设置、特别是 VCO_CAPCTRL。 这会略微改变调谐电压、这会产生差异。 您看到的中断是 VCO 校准的关键。
您可能会在高温下看到、由于 VCO 校准、干扰将增加。 我编写了有关 VCO 校准自由斜升的本文档、以便更深入地了解 VCO 在不斜升的情况下可以达到的距离。
在这种特定情况下、您可以执行以下操作:
锁定设备并使其正常工作。
回读 VCO 设置(Rb_VCO_SEL、Rb_VCO_CAPCTRL、Rb_VCO_DACISET)。
下次转至此频率时、强制执行这些设置
但请注意、这不值得在温度或器件范围内进行生产。
此致、
Dean