This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在斜升时 LMX2594不一致的 VTune

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711621/lmx2594-lmx2594-inconsistent-vtune-while-ramping

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件: LMX2491

我使用的是 LMX2594评估板、TI 参考 PRO 板和 TICS 软件。 在使用以下设置时、如果对 LMX2594进行下电上电并重写寄存器、VTune 的输出将不会保持一致。 有时 VTune 是预期的理想三角波,但情况并非总是如此。 是否有办法使输出保持一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2594-Calibration-Free-Ramping.pdfSam、

    总之、问题在于62.5 MHz 恰好位于 VCO 无需校准即可达到的最大距离。   当您校准 VCO 时、您会得到不同的设置、特别是 VCO_CAPCTRL。  这会略微改变调谐电压、这会产生差异。  您看到的中断是 VCO 校准的关键。

    您可能会在高温下看到、由于 VCO 校准、干扰将增加。  我编写了有关 VCO 校准自由斜升的本文档、以便更深入地了解 VCO 在不斜升的情况下可以达到的距离。

    在这种特定情况下、您可以执行以下操作:

    锁定设备并使其正常工作。

    回读 VCO 设置(Rb_VCO_SEL、Rb_VCO_CAPCTRL、Rb_VCO_DACISET)。

    下次转至此频率时、强制执行这些设置

    但请注意、这不值得在温度或器件范围内进行生产。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事...

    如果 VCO 校准有问题、则另一个注意事项是尝试使用支持在没有集成 VCO 的情况下进行升降的器件、例如 LMX2491/92。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢您的介绍、这非常有用。

    如果用户不执行任何辅助校准速度的操作、VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 是否由于校准而自动设置?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    初始值由用户在 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL_STRT 和 VCO_DACISET_STRT 中设置。   为了不提供帮助、用户只需将这些编程为固定值即可。

     

    TICSPRO 默认值为:

    VCO_SEL = VCO4

    VCO_DACISET_STRT = 300

    VCO_CAPCTRL_STRT = 1

     

    此致、

    Dean

     

    此致、

    Dean