This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:Kvco

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/710907/lmx2582-kvco

器件型号:LMX2582

您好!  

对于 LMX2582中的给定 Fvco、TICS Pro (或数据表)和 PLLatinum 之间的 Kvco 值不同。 (例如:对于 Fvco=4550、 在 TICsPRo 中为 Kvco=32.1 、在 PLLatinum 中为39)
哪个 Kvco 更准确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。

    此致、
    Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是 Dean 的回答。

    HU、

    比较数据表、TICSPro 和 PLLatinum Sim、结果非常相似、但 PLLatinum Sim 略有不同。 下面也是 TICSPro 代码。 它所做的是在数据表中的每个已知值之间使用线性近似。

    PLLatinum Sim 使用更完整的数据并稍微提高精度、但它们都非常接近。

    DEF 更新 VCOGAIN ():
    Fvco=Fvco_FREQ.dValue

    如果(Fvco<3550):
    Kvco = 27.4
    Elif (Fvco<4200):
    Kvco =28+(30-28)*(Fvco-3700)/(4200-3700)
    Elif (Fvco<4700):
    Kvco =30+(33-30)*(Fvco-4200)/(4700-4200)
    Elif (Fvco<5200):
    Kvco =33+(36-33)*(Fvco-4700)/(5200-4700)
    Elif (Fvco<5700):
    Kvco =36+(41-36)*(Fvco-5200)/(5700-5200)
    Elif (Fvco<6200):
    Kvco =41+(47-41)*(Fvco-5700)/(6200-5700)
    Elif (Fvco<7100):
    Kvco =47+(51-47)*(Fvco-6200)/(6800-6200)
    否则:
    Kvco = 53
    CalculatedKvco.dValue=Kvco

    比较不同工具的结果:

    Fvco内核产品说明书PLLatinum SimTICSPro
    3700VCO12825.828
    4200VCO23029.830
    4700VCO33332.133
    5200VCO43635.336
    5700VCO54140.241
    6200VCO64744.747
    6800VCO75151.951.
    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean 和 Noel、感谢您的回答。

    但我认为 KVCO 的值之间存在显著差异、请参阅随附的图片、其中我绘制了步长为50MHz 的不同 Fvco 的 KVCO 值(72点)。 很明显、虽然它们在数据表中包含的频率上非常相似、 但对于其他频率、它们 是不同的。

    由于我要计算 LPBW、它在很大程度 上取决于 Kvco 的值、所以我有兴趣获得准确的值。 我将按照 您的建议采用 PLLatinum 给出的值。


    此代码可能更适合 PLLatinum 中出现的值:  

    IF (Fvco<3550)
    Kvco = 22;
    Elseif (Fvco<=4150)
    Kvco =22+(37-22)*(Fvco-3550)/(4150-3550);
    Elseif (Fvco<4600)
    Kvco =28.5+(40.5-28.5)*(Fvco-4150)/(4600-4150);
    Elseif (Fvco<5100)
    Kvco =29.311+(43-29.311)*(Fvco-4600)/(5100-4600);
    Elseif (Fvco<5600)
    Kvco =33.405+(43-33.405)*(Fvco-5100)/(5600-5100);
    Elseif (Fvco<6100)
    Kvco =38.275+(48-38.275)*(Fvco-5600)/(6100-5600);
    Elseif (Fvco<=6600)
    Kvco =42.569+(53.312-42.569)*(Fvco-6100)/(6600-6100);
    Elseif (Fvco<7100)
    Kvco =48+(58-48)*(Fvco-6600)/(7100-6600);
    其他
    Kvco = 58;
    结束


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HuTer、

    使用 PLLatinum Sim、因为这是最精确的

    关于这个问题的解决方法,这里有一个解释...

    数据表最初是为了掩盖我们有多少个 VCO 内核以及内核之间的频率重叠、但后来这一问题变得更小。 火箭科学家可能不需要弄清楚我们提供的 VCO 增益是每个内核的中心、我们现在似乎已经暴露了 VCO_SEL 位。

    TICSPro 是为该"清除"版本编写的、它在数据表频率之间使用简单的线性近似值。 但坦率地说、这过于简化、导致环路滤波器设计不理想。 TICSPro 面向用户、因此我们对使其提供的方式过于敏感。

    但是、要准确计算 VCO 增益、最好的方法是了解您所处的 VCO 内核、然后计算每个极端条件下的最小和最大 VCO 增益并使用线性近似。 这就是 PLLatinum Sim 的作用。 PLLatinum Sim 较晚提供、也不会向用户公开计算结果。

    那么、下面是我们将如何在这方面取得进展:
    对于数据表、它将保持原样。

    2.我将更新 PLLatinum Sim、以便 Kvco 精确地与数据表中的中心频率对齐。 不管怎样、它都非常接近、但更容易做到准确、从而避免更多问题。 我们的下一个器件将在几个月内推出这方面的更新。 影响将非常小。

    3.对于 TICSPro、我将把近似值更改为更接近 PLLatinum Sim 的值。 我将更改线性近似我将使用公式、这样它不会暴露内核之间的重叠、但仍然符合 PLLatinum Sim 的要求。

    BTW、这是新的 TICSPro 代码:
    如果(Fvco<3550):
    Kvco = 24.25
    Elif (Fvco<4068):
    Kvco =24.25+(37.20-24.25)*(Fvco-3550.0)/(4068-3550)
    Elif (Fvco<4530):
    Kvco =26.44+(38.90-26.44)*(Fvco-4068.0)/(4530-4068)
    Elif (Fvco<5008):
    Kvco =28.27+(41.57-28.27)*(Fvco-4530.0)/(5008-4530)
    Elif (Fvco<5566):
    Kvco =32.29+(43.08-32.29)*(Fvco-5008.0)/(5566-5008)
    Elif (Fvco<6062):
    Kvco =38.37+(48.10-38.37)*(Fvco-5566.0)/(6062-5566)
    Elif (Fvco<6594):
    Kvco =44.03+(55.47-44.03)*(Fvco-6062.0)/(6594-6062)
    Elif (Fvco<7100):
    Kvco =46.84+(57.06-46.84)*(Fvco-6594.0)/(7100-6594)
    否则:
    Kvco = 57.06
    CalculatedKvco.dValue=round (Kvco、1)

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要感谢 Dean 先生的耐心和支持。
    我将采用您的新代码。

    此致、