您好!
对于 LMX2582中的给定 Fvco、TICS Pro (或数据表)和 PLLatinum 之间的 Kvco 值不同。 (例如:对于 Fvco=4550、 在 TICsPRo 中为 Kvco=32.1 、在 PLLatinum 中为39)
哪个 Kvco 更准确?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dean 和 Noel、感谢您的回答。
但我认为 KVCO 的值之间存在显著差异、请参阅随附的图片、其中我绘制了步长为50MHz 的不同 Fvco 的 KVCO 值(72点)。 很明显、虽然它们在数据表中包含的频率上非常相似、 但对于其他频率、它们 是不同的。
由于我要计算 LPBW、它在很大程度 上取决于 Kvco 的值、所以我有兴趣获得准确的值。 我将按照 您的建议采用 PLLatinum 给出的值。
此代码可能更适合 PLLatinum 中出现的值:
IF (Fvco<3550)
Kvco = 22;
Elseif (Fvco<=4150)
Kvco =22+(37-22)*(Fvco-3550)/(4150-3550);
Elseif (Fvco<4600)
Kvco =28.5+(40.5-28.5)*(Fvco-4150)/(4600-4150);
Elseif (Fvco<5100)
Kvco =29.311+(43-29.311)*(Fvco-4600)/(5100-4600);
Elseif (Fvco<5600)
Kvco =33.405+(43-33.405)*(Fvco-5100)/(5600-5100);
Elseif (Fvco<6100)
Kvco =38.275+(48-38.275)*(Fvco-5600)/(6100-5600);
Elseif (Fvco<=6600)
Kvco =42.569+(53.312-42.569)*(Fvco-6100)/(6600-6100);
Elseif (Fvco<7100)
Kvco =48+(58-48)*(Fvco-6600)/(7100-6600);
其他
Kvco = 58;
结束
此致、