This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:输出不是信号音、无法锁定到正确的频率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712089/lmx2592-the-output-is-not-a-signal-tone-and-cannot-lock-to-correct-frequency

器件型号:LMX2592

大家好、

我的客户使用输入频率为122.88MHz,且输出频率为2457.6MHz/4915.2MHz 的 LMX2592。 PFD 为122.88MHz。

他们使用 TICS pro 来生成配置文件。

但他们发现无法获得频率为4915.1MHz 的信号音调信号。 输出信号是带20Mhz 的信号、中心频率为4915.2Mhz。

因此、请在以下方面提供帮助:

1.check LMX2592的原理图

2.请帮助检查附件中的配置文件。

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues2592.txt

请帮助查看上述问题并提供反馈!

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    寄存器设置中存在几个错误:
    R640x4000AF。 位4必须为"1"。 建议遵循 TICS Pro 设置:0x400077
    R340x22C3F0:位0-4不正确。 请更改为0x22C3EA
    R330x214210:同样、不遵循数据表。 应为0x212A0A
    R320x204210:不遵循数据表。 应为0x20210A
    R310x1F0001:位10应为"1"、因为您正在使用分频输出。 请更改为0x1F0401
    R130x0D0000:位14必须为"1"、否则为开环。 请更改为0x0D4000