This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25412060EVAL:哪一项选择接收器评估或 IC 进行 LMX25412060EVAL 的射频通信测试?

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712213/lmx25412060eval-which-i-choose-receiver-eval-or-ic-for-rf-communication-test-with-the-lmx25412060eval

器件型号:LMX25412060EVAL

您好!

我使用 LMX25412060EVAL 进行 VHF 频段的射频通信、我认为 EVAL 可以发出信号。

然后、我找到用于与 LMX25412060EVAL 进行射频通信的接收器评估模块或 IC。

(VHF 频段为134至176 MHz)

请推荐接收器 EVAL 或 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMX2541LQ2060E 可生成31.6至280MHz 范围内的所有频率、覆盖范围内无间隙、但您确实需要更改 VCO 分频器(数据表第3页)。

    我们还有许多其他器件也可以执行此操作。 您还可以考虑使用电流更低且相位噪声更好的 LMX2572。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复

    我无法选择接收器 EVAL。
    请推荐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您正在寻找集成度更高的产品、我们最后推出的是 LMX8410L、它现在已在网上预发布。 我几乎肯定 TI 的另一个团队会让芯片更适合这种情况、但我只会与我们产品系列中的时钟和合成器系列产品串联。

    此致、
    Dean