请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX25412060EVAL
您好!
我使用 LMX25412060EVAL 进行 VHF 频段的射频通信、我认为 EVAL 可以发出信号。
然后、我找到用于与 LMX25412060EVAL 进行射频通信的接收器评估模块或 IC。
(VHF 频段为134至176 MHz)
请推荐接收器 EVAL 或 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.