This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:当唤醒意外上拉时、不会生成复位。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711179/tpl5010-no-reset-is-generated-when-wake-is-pulled-up-accidentally

器件型号:TPL5010
主题中讨论的其他器件:CC1310

误将 CC1310引脚配置为 WAKE 输出和高电平。 当低电平时(5mA 流入 WAKE)、它将 WAKE 引脚拉至700mV 左右。 在这种情况下(DONE 为低电平)、上电后仅生成一个 RSTn、然后唤醒信号被重复置为有效。

这种行为有点令人困惑,如果某些(不太可能)干扰将引脚配置为输出...,则可能会阻止正确的看门狗行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr、您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。 我个人以前没有尝试过这个实验、我想感谢您发表您的结果。 这可能需要以后进行进一步调查。

    将连接到 WAKE 的 MCU 引脚配置为输出是意外的。 当引脚配置为输入时、器件是否正常工作?

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    正确配置引脚后、所有功能均按预期/记录工作。

    这对我来说主要是有趣/令人惊讶的行为。 在需要极高可靠性的情况下,我可以在唤醒时使用串联电阻 器。  

    Petr