请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5010 主题中讨论的其他器件:CC1310
误将 CC1310引脚配置为 WAKE 输出和高电平。 当低电平时(5mA 流入 WAKE)、它将 WAKE 引脚拉至700mV 左右。 在这种情况下(DONE 为低电平)、上电后仅生成一个 RSTn、然后唤醒信号被重复置为有效。
这种行为有点令人困惑,如果某些(不太可能)干扰将引脚配置为输出...,则可能会阻止正确的看门狗行为。