This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LBW

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/710751/lmx2582-lbw

器件型号:LMX2582

您好!

我使用的是 LMX2582、我需要计算环路带宽。

如何知道 PLLatinum Sim 用于计算 LBW 的公式? 我参考 了"PLL 性能、仿真和设计Copyright2017"第378页、计算开环和闭环截止频率、它不同于 PLLatinum Sim 中出现的频率。 我考虑了使用的滤波器类型、增益、R&C 值、输入和输出频率、Kvco、CPGain、N...

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu、您好!

    我想说 PLL SIM 的结果相当准确、因为我们考虑了实际的 VCO 和 PLL 特性。 您可以依赖 PLL SIM 结果。

    此外、如果您选择"高级"模式、您将看到更多选项和设计策略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    感谢您的快速响应、实际上我正在搜索用于计算 PLLatinum 提供的环路 BW 的公式。
    此外、  对于给定的 Fvco、KVCO 的值在 PLLanium 和 TICsPRO 中不同。
    无论如何、感谢您的帮助。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hu、您好!

    PLL SIM 是一个免费的工具,我相信我们没有计划披露所使用的方程式。
    关于 Kvco 问题、我看到您在上面还有另外一篇文章。 这个帖子将由我们的同事回答、他为这些工具构建了库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HU、

    比较数据表、TICSPro 和 PLLatinum Sim、结果非常相似、但 PLLatinum Sim 略有不同。  下面也是 TICSPro 代码。  它所做的是在数据表中的每个已知值之间使用线性近似。

    PLLatinum Sim 使用更完整的数据并稍微提高精度、但它们都非常接近。

    DEF 更新 VCOGAIN ():
    Fvco=Fvco_FREQ.dValue

    如果(Fvco<3550):
    Kvco = 27.4
    Elif (Fvco<4200):
    Kvco =28+(30-28)*(Fvco-3700)/(4200-3700)
    Elif (Fvco<4700):
    Kvco =30+(33-30)*(Fvco-4200)/(4700-4200)
    Elif (Fvco<5200):
    Kvco =33+(36-33)*(Fvco-4700)/(5200-4700)
    Elif (Fvco<5700):
    Kvco =36+(41-36)*(Fvco-5200)/(5700-5200)
    Elif (Fvco<6200):
    Kvco =41+(47-41)*(Fvco-5700)/(6200-5700)
    Elif (Fvco<7100):
    Kvco =47+(51-47)*(Fvco-6200)/(6800-6200)
    否则:
    Kvco = 53
    CalculatedKvco.dValue=Kvco

    比较不同工具的结果:

    Fvco 内核 数据表 PLLatinum Sim TICSPro
    3700 VCO1 28. 25.8. 28.
    4200 VCO2 30 29.8. 30
    4700 VCO3 33. 32.1. 33.
    5200 VCO4. 36. 35.3. 36.
    5700 VCO5 41. 40.2. 41.
    6200 VCO6 47. 44.7. 47.
    6800 VCO7 51. 51.9. 51.

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean 的回答是关于另一个帖子。
    我将关闭此帖子、并将他的答案粘贴到正确的帖子中。