您好!
我使用的是 LMX2582、我需要计算环路带宽。
如何知道 PLLatinum Sim 用于计算 LBW 的公式? 我参考 了"PLL 性能、仿真和设计2017"第378页、计算开环和闭环截止频率、它不同于 PLLatinum Sim 中出现的频率。 我考虑了使用的滤波器类型、增益、R&C 值、输入和输出频率、Kvco、CPGain、N...
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HU、
比较数据表、TICSPro 和 PLLatinum Sim、结果非常相似、但 PLLatinum Sim 略有不同。 下面也是 TICSPro 代码。 它所做的是在数据表中的每个已知值之间使用线性近似。
PLLatinum Sim 使用更完整的数据并稍微提高精度、但它们都非常接近。
DEF 更新 VCOGAIN ():
Fvco=Fvco_FREQ.dValue
如果(Fvco<3550):
Kvco = 27.4
Elif (Fvco<4200):
Kvco =28+(30-28)*(Fvco-3700)/(4200-3700)
Elif (Fvco<4700):
Kvco =30+(33-30)*(Fvco-4200)/(4700-4200)
Elif (Fvco<5200):
Kvco =33+(36-33)*(Fvco-4700)/(5200-4700)
Elif (Fvco<5700):
Kvco =36+(41-36)*(Fvco-5200)/(5700-5200)
Elif (Fvco<6200):
Kvco =41+(47-41)*(Fvco-5700)/(6200-5700)
Elif (Fvco<7100):
Kvco =47+(51-47)*(Fvco-6200)/(6800-6200)
否则:
Kvco = 53
CalculatedKvco.dValue=Kvco
比较不同工具的结果:
| Fvco | 内核 | 数据表 | PLLatinum Sim | TICSPro |
| 3700 | VCO1 | 28. | 25.8. | 28. |
| 4200 | VCO2 | 30 | 29.8. | 30 |
| 4700 | VCO3 | 33. | 32.1. | 33. |
| 5200 | VCO4. | 36. | 35.3. | 36. |
| 5700 | VCO5 | 41. | 40.2. | 41. |
| 6200 | VCO6 | 47. | 44.7. | 47. |
| 6800 | VCO7 | 51. | 51.9. | 51. |
此致、
Dean