This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711157/tpl5010-tpl5010

器件型号:TPL5010

TPL5010是否是适用于以下应用的合适解决方案:

我正在寻找看门狗或任何其他设计

 我们有问题、这种情况很少发生、但我必须找到解决方案

当 VCC 3V 唤醒时、MCU 未唤醒

从该状态出来的唯一方法是关闭并再次打开 VCC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    根据您提供的信息、TPL5010似乎非常适合此应用:

    • 使用外部电阻器、您可以设置计时器间隔以定期唤醒 MCU (最长2小时周期)。
    • 如果运行正常、MCU 将以完成进行响应。
    • 如果 MCU 行为不正确、将不会出现 DONE 脉冲、TPL5010将发出 RESETn、从而将 MCU 复位。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    通道