请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5010 TPL5010是否是适用于以下应用的合适解决方案:
我正在寻找看门狗或任何其他设计
我们有问题、这种情况很少发生、但我必须找到解决方案
当 VCC 3V 唤醒时、MCU 未唤醒
从该状态出来的唯一方法是关闭并再次打开 VCC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.