This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:估算相位噪声和 RMS 抖动

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709832/cdci6214-estimation-phase-noise-and-rms-jitter

器件型号:CDCI6214

您好!  

我对 CDCI6214有疑问。

[问题]

在以下条件下、您能否估算输出相位噪声 RMS 抖动?

(a)
-输入:50MHz (SG-210STF-50.0000MHZ)
 e2e.ti.com/.../5008.SG_2D00_210STF_5F00_48M_5F00_PhaseNoise_5F00_Fitting_5F00_kHz.txt

-VCO:2500MHz

-输出:156.25MHz (LVDS) RMS 抖动(集成带宽= 12kHz 至20MHz)=?
        125MHz (LVDS) RMS 抖动(集成带宽= 12kHz 至20MHz)=?
        100MHz (LVDS) RMS 抖动(集成带宽= 12kHz 至20MHz)=?

(b)
-输入:15.36MHz
 e2e.ti.com/.../FPGA_5F00_15.36M_5F00_PhaseNoise_5F00_Fitting_5F00_Hz.txt

-VCO:2457.6MHz

输出:245.76MHz (LVDS)相位噪声@ 10kHz =? (客户目标=-105.08678dBc/Hz)
                       相位噪声@ 100kHz =? (客户目标=-125.08678dBc/Hz)
                       相位噪声@ 1MHz =? (客户目标=-145.08678dBc/Hz)

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    遗憾的是、我们无法估算相位噪声性能。 我可以在实验室中进行测量、但我无法保证我的输入基准将具有与您的相位噪声类似的噪声。

    此致、
    Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、  

    感谢您的回复。

    您可以在实验室中进行测量吗?
    即使输入基准是差值、也没有问题。
    我想知道输出的相位噪声和 RMS 抖动。

    此致、

    Kaede Kudo