This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:TICS PRO 中有错误还是器件中有错误?

Guru**** 2527080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708295/lmk04610-bug-in-tics-pro-or-bug-in-device

器件型号:LMK04610

您好!

我使用最新版本的 TICS Pro (1.6.8.0 /构建日期:2018年6月8日/器件版本:2017-01-30)来帮助查找 LMK04610的配置设置。

在更改 CLK0/1 PLL1_RDIV 设置时、我发现了意外行为。

任何低于10的 PLL1_RDIV 设置都会给出预期结果。 但是、任何值10或更高都会导致(我认为)错误的结果。 作为测试、我检查了设置1到25的所有有效分频器值:

所选 PLL1_RDIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25

有效 RDIV       1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31 35 36 39 40 43

例如、CLK_IN = 100MHz、PLL1_RDIV=20、预期 CLK = 5MHz、TICS PRO 工具 CLK = 3.125MHz (=1/32)。

我的问题:这是 TICS PRO 中的错误、LMK04610中的错误还是 LMK04610的一些未记录功能?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    这似乎是一个 TICS Pro 错误、它计算该频率的错误。 我看到采用/10的122.88MHz 输入、不会产生12.288MHz、而是10.24、这与您的/12观察结果匹配。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    感谢您确认这只是一个工具问题。 您是否知道何时需要解决此问题的新 TICS PRO 版本?

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我们可以在本周看到一个。

    73、
    Timothy