This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110:如何生成准方波

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704950/tpl5110-tpl5110-how-to-generate-a-quasi-square-wave

器件型号:TPL5110

根据数据表、我了解到可以在 DRV 引脚上生成一个准方波、如下所示:

1) 1)将模式设置为计时器(引脚6 = Vdd)

2) 2)通过连接到引脚3的 Rext 设置 t_IP。 示例:Rext=6.8k、使 DRV=LOW 持续~2秒(t_DRV)。

  T_DRV_max = t_IP - 50ms

3) DONE (引脚4)= GND;这样、DONE 被视为"错过"、DRV 引脚在 t_DRV_max 期间保持低电平

我没有在上面的电路中添加任何其他内容。 例如、DRV 引脚上没有上拉电阻器(不需要、对吧?) 该引脚上没有负载、示波器除外。

我的问题是 DRV 引脚上的输出在~2s 后为低电平、然后是非常短的高电平、并且重复该模式。 而不是准方波。

我出了什么问题(概念或电路)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agnelo、
    您的示波器是1欧姆输入还是50欧姆?
    您是否正在使用 EVM?

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    示波器的输入1M Ω、带常规无源探头。
    我不使用 EVM:我将芯片焊接在小型 SOT23-6至 DIP6板上。

    谢谢、
    Agnelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agnelo、

    我的理解是、器件将在 tDRV 周期内处于低电平。 tDRF = TIP - 50ms。 我还看到 TM_DRV>20ms。
    因此、高电平时间大约为20ms、但低电平时间为 tDRV。 但这取决于提示。
    现在、提示 TIP 可在0.1至7200 s 范围内以1650时间间隔进行编程。

    因此、这向我表明、如果2秒时间较长、则需要调整提示。

    向后工作(从表3中)、对于 TIP ~2秒、Rext 似乎~6.8千欧。

    我注意到、这正是您拥有的电阻器。 因此、换句话说、根据表3调整电阻器以更改该值。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我再次阅读了数据表、重点关注图9和主题8.4.2 (计时器模式)。 在"定时器模式"下、如果 DONE 引脚电平固定为低电平、似乎无法实现我想要的目标。 我的结论如下。

    在定时器模式下、最大周期(具有低电平和高电平)限制为 TIP。 在我的示例中、如果 DONE 在~0.5s 后暂时设置为高电平(MCU 或"load"必须执行此任务)、则 DRV 线路将设置为低电平~1.5s、剩余的 TIP 时间为~2s。 因此、如果我们需要准方波、则必须在时间0之后(当 DRV 从高电平变为低电平时)将 MCU 的 DONE 引脚设置为高电平、持续~1秒。 这样、DRV 将在~1s 内保持高电平。

    另一方面、通过将 DONE 固定为低电平、DRV 变为高电平仅~50ms。 DRV 引脚上的脉冲序列周期将与 TIP (通过 Rext)建立的周期相同。

    简而言之、我的结论是、如果在 DRV 引脚上需要方波或矩形波、外部 MCU/负载器件必须操纵完成脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安吉洛

    我同意你的结论。 看起来需要对 DONE 引脚进行操作以生成方波/矩形波。

    此致、
    Dean