根据数据表、我了解到可以在 DRV 引脚上生成一个准方波、如下所示:
1) 1)将模式设置为计时器(引脚6 = Vdd)
2) 2)通过连接到引脚3的 Rext 设置 t_IP。 示例:Rext=6.8k、使 DRV=LOW 持续~2秒(t_DRV)。
T_DRV_max = t_IP - 50ms
3) DONE (引脚4)= GND;这样、DONE 被视为"错过"、DRV 引脚在 t_DRV_max 期间保持低电平
我没有在上面的电路中添加任何其他内容。 例如、DRV 引脚上没有上拉电阻器(不需要、对吧?) 该引脚上没有负载、示波器除外。
我的问题是 DRV 引脚上的输出在~2s 后为低电平、然后是非常短的高电平、并且重复该模式。 而不是准方波。
我出了什么问题(概念或电路)?