This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:CDCE913的输出2通道24MHZ

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/705071/cdce913-output-2-channels-24mhz-for-cdce913

器件型号:CDCE913

大家好、

客户希望使用 CDCE913。 输入频率为24MHZ。 他想要输出

2通道24MHZ。 但他发现该器件仅输出1.7MHZ、且输出波形不规则。

问题1.  CDCE913能否 实现客户的功能?

问题2. 如果可以、请检查附件以了解客户的原理图和其输出波形。

您是否会检查客户的原理图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    根据 TI 时钟归档工具和数据表、这似乎是一件有效的事情。
    VCO 可将80MHz 调整为230MHz、VCO 需要是输入频率的倍数、这一点可以说是正确的。

    根据您的结果、我认为操作系统存在一些设置问题。 下面是我看到的一些内容:
    1、由于这是 CMOS 输出、因此在 Y3的端接处对原理图进行了复用。
    2.是否有办法查看 VCO 是否以您认为的频率振荡? BTW、我也找到了有关 VCO 的参考(www.ti.com/.../scaa085a.pdf)。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    感谢您的回复。 但我不太理解您的意思。

    问题1. Y3是什么意思?

    问题2. 您是说让客户测量 VCO 频率? 那么、如何测量 VCO 频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    Q1:Y3是引脚8。 我看到它经过一条路径、并将一个电阻器和电容器接地。 但我认为这是 CMOS 输出。 这似乎是可疑的。
    Q2:我假设输出频率等于 VCO 频率除以某个分频值 D。将输出频率乘以 D 即可得到 VCO 频率。

    数据表和应用手册中的所有内容似乎都侧重于27MHz。 我注意到、它们的频率为24MHz。 我在数据表中的任何位置都看不到这违反规格的情况、但我看不到任何其他频率。 您可能还需要检查引脚14、看看您是否确实获得了预期的24MHz。

    此致、
    Dean