This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208解锁

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704705/cdcm6208-cdcm6208-unlock

器件型号:CDCM6208

大家好、

我的客户在使用 CDCM6208时遇到问题。 我发现原理图应该可以、我还在6208 GUI 上运行了配置、没有任何问题。 但器件无法锁定。

我所做的:

1、配置完成后添加 RESETN 周期

2.根据 d/s 调整加电顺序

3、测量 REF 25MHz 输入、正确。

原理图如下所示。 我还连接了寄存器转储(请注意、寄存器转储中的配置仅启用 Y0和 Y1以进行测试)

寄存器0:01B9

寄存器1:0060

寄存器2:02FB

寄存器3:00F0

寄存器4:30EF

寄存器5:0023

寄存器6:0006

寄存器7:0001

寄存器8:0000

寄存器9:0001

寄存器10:0000

寄存器11:0000

寄存器12:0001

寄存器13:0000

寄存器14:0000

寄存器15:0001

寄存器16:0000

寄存器17:0000

寄存器18:0001

寄存器19:0000

寄存器20:0000

寄存器21:0005

你有什么想法吗?

谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我对该器 件不是很熟悉、但也许您也可以尝试使用 TICSPro 工具(www.ti.com/.../TICSPro-SW)检查您的寄存器、因为它更新了。

    此致、
    Dean