This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:用于0.8V 共模偏置的 LMK03318输出配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/723791/lmk03318-lmk03318-output-configuration-for-0-8v-common-mode-bias

器件型号:LMK03318

时钟输出用于 FPGA GTH 端口。 它是 LVDS 信号。 FPGA 输入所需的共模电压为0.8V。 如何配置输出时钟?

以下是客户的原理图、它是否正常?

此外、一次侧基准和二次侧基准的输入频率是否不同? 例如、初级侧25MHz 振荡器、次级侧100MHz 振荡器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了原理图、下面是一些反馈:

    • 通常、我建议在逻辑输入(REFSEL、GPIOx 和 HW_SW_CTRL)上使用上拉和下拉电阻器
    • 如果不使用频率裕度、则将 GPIO4拉至高电平
    • 输入和输出频率是多少? C602已设置为3.3nF、这是在整数模式下运行的 PLL 的推荐值


    A1。 要配置0.8V 共模的 LVDS 输出时钟、需要对输出终端网络进行一些修改。 如果您将从 VCC_1.2V 生成共模电压:

    • 从 OUTx_P 中移除每个输出的上拉和下拉
    • 将 OUTx_N 上的上拉电阻替换为2.5K
    • 将 OUTx_N 上的下拉电阻替换为5K
    • 在接收器上放置一个100欧姆差分负载电阻器


    答2. 可以为 PRIREF 和 SECREF 使用不同的频率、但 一次只应启用一个振荡器。 不建议同时驱动两个输入、因为输入之间会发生耦合;我们可以假设输入具有较小的 PPM 偏移、因为它们是单独的振荡器。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的快速响应。

    在与客户核实后、将向您提供反馈。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    希望与您再次确认。
    只需在 OUTx_N 处添加上拉和下拉电阻器、而 OUTx_P 不需要电阻器? 为什么不同时使用 P 和 N 端口?
    2.没有用于大规模生产的2.5k 和5k 电阻器、这个电阻器选择是否灵活? 例如5k、10k?
    差分输入的100 Ω 电阻已集成到 FPGA 中、因此我们需要在外部组件中将其移除。 对吧?
    谢谢。

    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    A1。 您无需在 OUTx_P 上添加上拉和下拉电阻器、因为接收器上的100 Ω 差分负载端接会导致偏置电压共享。 考虑直流条件下的戴维南等效电路。
    答2. 是的、5K 和10K 正常。
    答3. 如果接收器具有集成负载端接、则无需放置外部100 Ω 负载。

    此致、
    通道