Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2595
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
已知工作正常的 LMX2595评估板具有 TICS Pro 软件 v1.1.8 -我不确定哪个版本的 USB2ANY 固件(我认为是最新版本)、能否验证"原始寄存器->读取所有寄存器"是否工作正常?
我提出这一问题是因为我的一个电路板出现了问题、导致我更换 LMX2595芯片。 当我检查替换工作时、我发现我无法读回任何寄存器值、我只是为每个寄存器接收一个 FFFF 值。 我最初假设这是修复过程中的问题、但当我应用10MHz 和100Mhz 等设置时、修复的电路板产生了请求的输出。 然后、这让我检查我是否可以读回其他 LMX2595评估板上的值、但无法读回。 我也收到了该板上每个寄存器的 FFFF 值。 这是使用我的任一参考专业版板时发生的。
我似乎记得以前使用的回读功能-但它可能是以前的版本。