This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:TICS Pro 软件 v1.1.8

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722294/lmx2595-tics-pro-software-v1-6-8

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

已知工作正常的 LMX2595评估板具有 TICS Pro 软件 v1.1.8 -我不确定哪个版本的 USB2ANY 固件(我认为是最新版本)、能否验证"原始寄存器->读取所有寄存器"是否工作正常?

我提出这一问题是因为我的一个电路板出现了问题、导致我更换 LMX2595芯片。 当我检查替换工作时、我发现我无法读回任何寄存器值、我只是为每个寄存器接收一个 FFFF 值。 我最初假设这是修复过程中的问题、但当我应用10MHz 和100Mhz 等设置时、修复的电路板产生了请求的输出。 然后、这让我检查我是否可以读回其他 LMX2595评估板上的值、但无法读回。 我也收到了该板上每个寄存器的 FFFF 值。 这是使用我的任一参考专业版板时发生的。

我似乎记得以前使用的回读功能-但它可能是以前的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、axawire、

    TICS Pro 的构建日期是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TICS Pro 的"关于"屏幕上、显示了构建日期:2018年6月8日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axawire、

    好的、我刚刚选中、"Read All Registers"按钮无法按预期工作。 我们将在下一个修订版中对此进行修复。

    在平均时间内、请使用"读取"按钮逐个读回寄存器值。 我们很抱歉造成不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我输入地址时、例如 R0并单击"Read"、我仍然会在寄存器字段下方获得0x00FFFF 的值。 但您的屏幕截图似乎表明它应该已使用正确的值完成了"注册/字段名称"下方的字段。 但是、如果我查看左下方的日志记录、则表明它按预期读取了0x00251C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、axawire、

    很抱歉、寄存器编号(R0)下方的框只是十六进制格式的寄存器编号表示。
    回读值显示在对话框中、正如您突出显示的那样。
    因此、您将获得正确的回读值。