This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:差分输入电压峰峰值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722817/cdclvd1204-differential-input-voltage-peak-to-peak

器件型号:CDCLVD1204

您好!

您能告诉我数据表中"差分输入电压峰峰值"的含义吗?

我理解该规格、如下所示。 正确吗?


此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    定义如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    感谢你的答复。

    您的答案是否意味着|VID|= 0.3V 至1.6V?
    如果是、CDCLVD1204的 LVDS 输出无法满足 CDCLVD1204的输入条件。
    CDCLVD1204的最小 LVDS 输出(|VOD|)为0.25V。

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我在帖子下方找到。

    e2e.ti.com/.../333584

    它显示"VIN、DIFF 等效于2 * VID = 2 *(VIH-VIL)。"。

    哪一项是正确的?

    此致、

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    我相信 Alan 的回答是正确的。 差分接收器通常具有最小值 150mV 的 VID 要求。