Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CODELOADER 我的 CodeLoader LMK4803B 配置有问题。 在下图中、输出频率看起来是正确的。 模式为 CLKout0_1选择2000MHz 的内部 VCO、并除以10得到 CLKout0上的200MHz。
但现在、通过将模式更改为"双 PLL、Ext.VCO (Fin)"、我认为所选频率应该是 CLKIN 上的频率、即100MHz。 因此、我希望 CKLOT0更改为100MHz/10 = 10MHz、但它卡在200MHz 上。 我是否误解了模式设置的含义、或者是否是配置问题?
我附加了 CodeLoader 的设置文件。 我希望您能帮助我解决这个问题。
谢谢你
Josh