This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODELOADER:LMK4803B 外部 VCO 设置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/721667/codeloader-lmk4803b-ext-vco-setting

器件型号:CODELOADER

我的 CodeLoader LMK4803B 配置有问题。 在下图中、输出频率看起来是正确的。 模式为 CLKout0_1选择2000MHz 的内部 VCO、并除以10得到 CLKout0上的200MHz。

但现在、通过将模式更改为"双 PLL、Ext.VCO (Fin)"、我认为所选频率应该是 CLKIN 上的频率、即100MHz。 因此、我希望 CKLOT0更改为100MHz/10 = 10MHz、但它卡在200MHz 上。 我是否误解了模式设置的含义、或者是否是配置问题?

我附加了 CodeLoader 的设置文件。 我希望您能帮助我解决这个问题。

谢谢你

Josh

e2e.ti.com/.../settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    您是否在 CLKin1提供了外部 VCO?
    请提供.mac 文件吗? 在 CodeLoader 中、File -> Save。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速回复。 有一个100MHz 振荡器被连接至 CLKin1并且 CLKIN_Select 模式被设定为"CLKin1手动"。 以下是.zip 文件中的.mac 文件和两个屏幕截图。

    此致

    Josh

    e2e.ti.com/.../settings_5F00_and_5F00_screenshot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    我刚才尝试过、它可以正常工作、我在 LMK04808EVM 上使用您的.mac 配置、其中内部 VCO 频率等于2800MHz。
    您使用的是 EVM 吗?