This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:格纳特方波

Guru**** 2585145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718641/lm555-gnerate-a-square-waveform

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件: TLC555

LM555将生成占空比为50%且频率= 240Hz 的方波。

PEASE 帮助检查电路是否正常?

应用:显示器 TFT LCD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您的概念非常接近。 您的电路为60Hz 50%。  因此、将电容器减小4倍或减小电阻器4倍或进行组合。

    TLC555模型非常适合在较低频率下仿真 LM555。

    e2e.ti.com/.../TLC555-_2800_LM555_2900_-Astable-50_2500_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好 、Michallick、

    感谢您的回复。

    我修改了 LM555电路以实现非稳态运行并参考 TI LM555数据表。

    我需要 LM555输出占空比为50%,频率为240Hz,但 RA1和 RB1值与 占空比和频率有关。

     调整 RA1和 RB1模块看起来非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    原始原理图是获得50%占空比的最佳方法、但数学运算很复杂。

    好消息是 RA 和 C 的公式很简单。

    充电时间(输出高电平)可通过以下方程式进行计算:

    T1 = 0.693 (RA + RB) C

    T1 = 0.693 (RA + 0) C  [ RB 为零]

    C = 0.1uF [我的选择]

    T1 = 1/240/2 = 2.0833ms

    RA = T1 /(0.693 * C)  [FYI 0.693 = ln (2)]

    RA = T1 /(0.693 * 0.1uF)

    RA = 30、056 = 1/240/LN (2)/0.0000001

    RA1%= 30.1k [最接近的1%值]

    电阻"RD"的计算很复杂。 但是、我发现 RD 的50%占空比为 RA 的42.33%

    RD = RA * 42.33%

    Rd = 30、056 * 0.4233 = 12、723 Ω

    RD1%= 12.7k [最接近的1%值]

    所有这些都会忽略传播延迟、但这在240Hz 时无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

     

    感谢您的回复。

    我可以使用下面的 valuse 作为我的请求吗?

    RA=2K 欧姆

    Rb = 1K Ω

    C=1.5 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    很抱歉,我再次回答我的问题。 (紧急!!!!!!!!)

    我无法 使用原始电路并修改新电路、如下图所示。

    您能否帮助检查我的电路、如下所示、以查看我的请求波形?

    RA1=2K 欧姆

    RB1=1K 欧姆

    CM2=1.5uF

    占空比= 50%

    频率= 240Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    使 RA 3.57k 为1%

    使 Rb 294k 为1%

    将 CM2设为10nF  

    标称输出频率为241Hz、占空比为50.4%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    如果电源电压为5V (Vcc),但复位引脚(引脚4)为3.3V,是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V 足够用于复位输入高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能否帮助检查我 的新电路、如下所示?

    我希望输出为50%占空比和 119Hz。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    频率= 1.44/(RA + 2 * RB)/ C
    RA = 1K || 200 = 167欧姆
    Rb = 1k || 60.4k = 984 Ω
    C = 100nF + 100nF = 200nF

    f = 1.44/(2135欧姆)/200nF = 332Hz

    请注意、您的占空比公式用于负占空比。
    您是否不喜欢我的建议值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您提出 RC 值建议。

    因为我没有合适的电阻器值和电容器值可用于我的公司。

    我必须为 产品设计选择常见的 RC 值。

    否则。

    关于我的电路、RA2、RB2和 CM5未安装(SMT)到 PCB 上。

    应按 如下方式修改公式。

    频率= 1.44/((RA + 2 * RB)* C)


    RA = 200 欧姆
    Rb = 60.4k 欧姆
    C = 100nF

    f = 119Hz

    占空比= 49.92%

    对吗?

    什么是 负占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负占空比= 100%-正占空比

    您的蓝色文本编号适用于该公式。

    您能否将 RA 增大到接近1000欧姆的值?  这将有助于改善电源电流和更低的放电电压、从而提高精度。

    在200欧姆和50%占空比下、平均 RA 电流为5V/200*50%= 12.5mA

    在1000欧姆和50%占空比下、平均 RA 电流为5V/1000*50%= 2.5mA

    下表中标记了预期的放电低电压。