主题中讨论的其他器件: TLC555
LM555将生成占空比为50%且频率= 240Hz 的方波。
PEASE 帮助检查电路是否正常?
应用:显示器 TFT LCD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、
您的概念非常接近。 您的电路为60Hz 50%。 因此、将电容器减小4倍或减小电阻器4倍或进行组合。
TLC555模型非常适合在较低频率下仿真 LM555。
e2e.ti.com/.../TLC555-_2800_LM555_2900_-Astable-50_2500_.TSC
用户、
原始原理图是获得50%占空比的最佳方法、但数学运算很复杂。
好消息是 RA 和 C 的公式很简单。
充电时间(输出高电平)可通过以下方程式进行计算:
T1 = 0.693 (RA + RB) C
T1 = 0.693 (RA + 0) C [ RB 为零]
C = 0.1uF [我的选择]
T1 = 1/240/2 = 2.0833ms
RA = T1 /(0.693 * C) [FYI 0.693 = ln (2)]
RA = T1 /(0.693 * 0.1uF)
RA = 30、056 = 1/240/LN (2)/0.0000001
RA1%= 30.1k [最接近的1%值]
电阻"RD"的计算很复杂。 但是、我发现 RD 的50%占空比为 RA 的42.33%
RD = RA * 42.33%
Rd = 30、056 * 0.4233 = 12、723 Ω
RD1%= 12.7k [最接近的1%值]
所有这些都会忽略传播延迟、但这在240Hz 时无关紧要。
尊敬的 Ron:
感谢您提出 RC 值建议。
因为我没有合适的电阻器值和电容器值可用于我的公司。
我必须为 产品设计选择常见的 RC 值。
否则。
关于我的电路、RA2、RB2和 CM5未安装(SMT)到 PCB 上。
应按 如下方式修改公式。
频率= 1.44/((RA + 2 * RB)* C)
RA = 200 欧姆
Rb = 60.4k 欧姆
C = 100nF
f = 119Hz
占空比= 49.92%
对吗?
什么是 负占空比?