请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04906 查看 LMK04906的 OSCin 引脚要求、最大单端电压为2.5V。 是否有使用标准3.3V CMOS VCXO 驱动该输入的推荐电路?
查看评估板、有两个串联0.1uF 电容器可驱动 OSCin 端口。 不清楚这为什么在由3.3V CMOS 器件驱动时会满足 LMK 的最大电压规格。
此外、在图39的 LMK04906数据表中、显示了一个 Rterm 电阻器、但未讨论它可能是什么或 OSCin 端口的输入阻抗。
请提供任何指导。