This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:采用单端 VCXO 驱动 OSCin 的电路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718940/lmk04906-circuit-for-driving-oscin-with-single-ended-vcxo

器件型号:LMK04906

查看 LMK04906的 OSCin 引脚要求、最大单端电压为2.5V。  是否有使用标准3.3V CMOS VCXO 驱动该输入的推荐电路?  

查看评估板、有两个串联0.1uF 电容器可驱动 OSCin 端口。  不清楚这为什么在由3.3V CMOS 器件驱动时会满足 LMK 的最大电压规格。   

此外、在图39的 LMK04906数据表中、显示了一个 Rterm 电阻器、但未讨论它可能是什么或 OSCin 端口的输入阻抗。

请提供任何指导。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、OSCin 应该是交流耦合、类似于"图24。 CLKinX/X*单端终端"。
    当3.3V LVCMOS VCXO 驱动50欧姆负载时、逻辑高电压将下降、因为50欧姆负载对于 LVCMOS 驱动器来说太重。

    因此、我们可以在 VCXO 驱动器侧插入一个50欧姆的串行电阻器、以形成一个50欧姆和50欧姆的分压器。 VCXO 还可驱动50+50=100欧姆负载。 正如预期的那样、振幅也将被除以一半。
    请注意、如果 VCXO 希望保持3.3V 逻辑高电平、则需要3.3V/100 Ω=33mA 的输出电流能力。 正常使用时、它仍然较高。
    因此、我们仍然可以看到 VCXO 无法输出3.3V 电压、但可以正常工作。

    3、为了使 VCXO 在舒适的条件下运行、我们可以将两个50欧姆增加到100欧姆或更高、将电阻分压器增加到100欧姆+ 100欧姆、保持 VCXO 到 LMK04OSC906的布线较短。

    对于 LMK04906 OCSin 引脚或 CLKIN 引脚、它们是高阻抗输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shawn 的回复。

    根据您的响应、您似乎并不是特别担心时钟输入上的电阻器产生的噪声。  VCXO 应具有足够低的频率、以便在走线保持较短时避免出现阻抗匹配问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    你是对的。 几个几百欧姆电阻器的热噪声不是关键规格。 应用中。 通常、LVCMOS 驱动器会将频率限制在250MHz 以下。
    上述采用电阻分压器的方法在许多电信应用中已使用了很长时间。

    此致、
    肖恩