This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:波特图的相位裕度

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717263/pllatinumsim-sw-phase-margin-from-bode-plot

器件型号:PLLATINUMSIM-SW

您好!

波特图中有相位裕度图。 我们应该如何读取该图?

还是波特图选项卡中环路特性的相位裕度仅需注意稳定性?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣托西宏

    相位裕度等于开环响应相位的180度。 在该图中、"开环增益"为 G*N 因此、当开环增益的幅度为20*log (N)时、您从图中读取相位裕度、这是值。 有时,其它系统可能使用正向增益,其差异为20*log(N)。

    相补角是需要注意的主要因素。
    增益裕度也有一些值,如果您单击? 滤波器特性。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan San、您好!

    我认为 G (s)是环路滤波器的传递函数、其中包括电荷泵和 KPD、N 是 N 分频器值。 我的理解是否正确?

    我们可以通过以下步骤中的波特图了解相补角。

    1.计算20 log (N)值

    2.确定频率开环增益= 20log (N)

    3.查看上述频率下的相补角图。

    我们似乎不需要这个过程、因为 PLLatinum 在波特图选项卡的环路滤波器特性中显示了这个过程、对吧?  

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正确的

    此致、
    Dean