请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLLATINUMSIM-SW 您好!
波特图中有相位裕度图。 我们应该如何读取该图?
还是波特图选项卡中环路特性的相位裕度仅需注意稳定性?
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
波特图中有相位裕度图。 我们应该如何读取该图?
还是波特图选项卡中环路特性的相位裕度仅需注意稳定性?
此致、
渡边俊弘
Dan San、您好!
我认为 G (s)是环路滤波器的传递函数、其中包括电荷泵和 KPD、N 是 N 分频器值。 我的理解是否正确?
我们可以通过以下步骤中的波特图了解相补角。
1.计算20 log (N)值
2.确定频率开环增益= 20log (N)
3.查看上述频率下的相补角图。
我们似乎不需要这个过程、因为 PLLatinum 在波特图选项卡的环路滤波器特性中显示了这个过程、对吧?
此致、
渡边俊弘