This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555错误计时

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718417/tlc555-tlc555-wrong-timing

器件型号:TLC555

您好!

我使用 TLC555作为单稳态。 在最坏的情况下、当我考虑电容器 X7R 的 TCR (15%)和容差(10%)时、该单稳态应提供持续时间介于3.65s 和6.2s 之间的脉冲。 在某些情况下、在环境温度下、我测量的脉冲高于6.2秒(大约6.5秒或6.7秒)。 有人可以帮助我理解为什么、或者 您知道是否有人已经有类似的问题?   已满足等效问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zodiac、

    对于精确的时间段、VCC (在本例中为5V)在整个计时周期内保持一致非常重要。 似乎存在显著的 E1_AGND 电流、因此请检查 C1609/1610与引脚1 GND 之间的差值在输出高电平和低电平时是否非常低。
    是否有电容器泄漏规格? 与平均充电电流3uA 相比、该泄漏最大值是否显著
    最后也是最重要的、这个问题是否与 A-B-A 交换中的时序电容器有关?

    您还可以检查阈值电压斜坡、但请注意不要通过测量来更改斜坡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zodiac、

    在触发脉冲[E1_COUNT_WD]到达之前、控制引脚也最好充电至至少1V (上电后)。