请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC555 您好!
我使用 TLC555作为单稳态。 在最坏的情况下、当我考虑电容器 X7R 的 TCR (15%)和容差(10%)时、该单稳态应提供持续时间介于3.65s 和6.2s 之间的脉冲。 在某些情况下、在环境温度下、我测量的脉冲高于6.2秒(大约6.5秒或6.7秒)。 有人可以帮助我理解为什么、或者 您知道是否有人已经有类似的问题?
已满足等效问题。