This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:1 PPS 输入配置、同步输出、PLL 配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716725/lmk05318evm-1-pps-input-configuration-synchronized-output-pll-configuration

器件型号:LMK05318EVM

你(们)好 我在尝试设置和使用(正如 我 所想的)时遇到困难、但运行不成功...

我打算使用   输入为1PPS (占空比为50%的1Hz 方波)的 LMK0518EVM 板、并生成与  1PPS 输入的上升沿同步的3840Hz (方波)输出信号。 我还通过  TICS Pro EVM 程序(版本1.6.8.0)配置 PLL。
我将 PRIREF-P 输入 与   3.3V 的单端 LVCMOS 输入信号搭配使用、同时也以  这种方式配置 PRIREF 的输入。  PRIREF-N 在 我的电路中被接地。  

我还将输出7与 CMOS +/-模式搭配使用。   

我可以验证 运行 模式状态机是否通过了保持模式(这使我认为 我的输入 1 PPS 已被识别  、 DPLL 正在尝试锁定 此 输入)。 但实时状态菜单上的标志"LOPL_DPLL"和"LOFL_DPLL"始终处于设置状态。 验证输出波形时、将其与 输入 同步 波形进行比较、则不 会进行同步。   


我在 数据表中看到 、要在1PPS 模式下工作、频率和窗口检测器 不 支持此模式、但"LOFL_DPLL"是否应永久置位?  
我不知道我是否进行了错误的配置。 我无法附加我保存的 TICS Pro 配置文件(此处不支持 TCS)。 是否有人可以通过任何方法来验证我的 PLL 配置?  

 我的示波 器检测 到的波形 也如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发送电子邮件。 请发送电子邮件至您的 TCS 文件 clock_support@list.ti.com。 我们可以通过电子邮件查看您的设置并提供建议。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan。 我已将此问题链接发送给我的 TCS 至建议的电子邮件。
    我在这里尝试新的测试和配置。 但我注意到、即使从 PRIREF 中删除了1 PPS 信号、我也会获得保持状态。 我想、我的问题是现在正确配置 PLL 以接受 PRIREF 上的1 PPS 输入。 您能否向我发送已配置的 TICS 专业版配置文件?
    我想这不是我的 GPS 问题(它有大约50 ns 的错误)。 我对 TICS Pro 以及数据表 XXXREF_P 和 XXXREF_N 电路有一些疑问。

    第一:
    TICS Pro 在1PPS 相位检测器配置部件上所说的2kHz 参考频率是多少? 这是否来自内部 PLL 振荡器(也需要饱和)?


    第二:
    在 LMK05318数据表图21中、我应该使用哪种配置? 我打算在"PRIREF_N"引脚悬空的情况下使用单端、但在此模式下在此引脚中添加3.3V 电压会在"PRIREF_P"引脚上产生66mA 电流。 我认为这对于信号输入引脚来说是太大的电流、特别是因为电气特性表显示了最大40uA 至2级逻辑输入。
    我的 GPS 只能在1PPS 输出引脚上支持2mA 电流。

    感谢 Alan 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发送的电子邮件尚未得到答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于您的问题:
    1.很抱歉,帮助文本错误/混乱。 它应该显示"1PPS 相位检测器阈值被设定以适应 XO 时钟周期内的基准时钟抖动。" 基本上、它允许您在输入抖动处于可接受的特定阈值(用户指定)内时验证1PPS 基准输入。
    2.您可以使用 LVCMOS (REFx_TYPE = 8h)、将 PRIREF_P 设置为高阻抗输入。 它可以接受1.8-3.3V LVCMOS 输入摆幅。 PRIREF_N 可通过1k Ω 下拉。

    Alan