器件型号:LMK05318EVM
你(们)好 我在尝试设置和使用(正如 我 所想的)时遇到困难、但运行不成功...
我打算使用 输入为1PPS (占空比为50%的1Hz 方波)的 LMK0518EVM 板、并生成与 1PPS 输入的上升沿同步的3840Hz (方波)输出信号。 我还通过 TICS Pro EVM 程序(版本1.6.8.0)配置 PLL。
我将 PRIREF-P 输入 与 3.3V 的单端 LVCMOS 输入信号搭配使用、同时也以 这种方式配置 PRIREF 的输入。 PRIREF-N 在 我的电路中被接地。
我还将输出7与 CMOS +/-模式搭配使用。
我可以验证 运行 模式状态机是否通过了保持模式(这使我认为 我的输入 1 PPS 已被识别 、 DPLL 正在尝试锁定 此 输入)。 但实时状态菜单上的标志"LOPL_DPLL"和"LOFL_DPLL"始终处于设置状态。 验证输出波形时、将其与 输入 同步 波形进行比较、则不 会进行同步。
我在 数据表中看到 、要在1PPS 模式下工作、频率和窗口检测器 不 支持此模式、但"LOFL_DPLL"是否应永久置位?
我不知道我是否进行了错误的配置。 我无法附加我保存的 TICS Pro 配置文件(此处不支持 TCS)。 是否有人可以通过任何方法来验证我的 PLL 配置?
我的示波 器检测 到的波形 也如下所示: