Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVC1310 大家好、团队、
我的客户对 CDCLVC1310有一个问题。
它们有一个应用、即时钟为30Mhz 单端、占空比为25%、50%和75%。
在25%和50%占空比单端输入下、最大输出偏斜是否有任何结果?
在数据表中、针对交流特性标记了占空比范围为40~60%的0~200MHz。
谢谢。
Johnny