This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:器件工作时的输出偏斜@30MHz 单端输入和25%/75%占空比

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717613/cdclvc1310-output-skew-when-device-is-working-30mhz-single-ended-input-and-25-75-duty-cycle

器件型号:CDCLVC1310

大家好、团队、

我的客户对 CDCLVC1310有一个问题。

它们有一个应用、即时钟为30Mhz 单端、占空比为25%、50%和75%。

在25%和50%占空比单端输入下、最大输出偏斜是否有任何结果?

在数据表中、针对交流特性标记了占空比范围为40~60%的0~200MHz。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加其它用途:
    输出上的其他占空比将匹配传入时钟占空比或输出上的固定占空比仅为50%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的解释是、器件规格允许最坏情况下的 IDC 为40/60%、因此、25%/75%的 IDC 超出了允许的 IDC 规格、在此条件下无法确保交流性能。

    ODC 规格为45/55%、这意味着假设 IDC 为50%、器件会产生高达+/-5%的直流误差。 如果 IDC 为40%、则 ODC 可为40%+/- 5%。 如果 IDC 为60%、则 ODC 可为60%+/- 5%。

    Alan