This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:2.4 ~ 2.5MHz 步进杂散问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717287/lmx2595-2-4-2-5mhz-step-spur-issue

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

您好!

随附 LMX2595 输出波形(串行1、2比较)

您可以看到、存在2.4~2.5MHz 步进杂散

为了检查根本原因、如下所示、 得到了相同的输出波形。

  1. 检查主板时钟信号的干扰  
  2. VCO 输入电源测试-电路板断电后的外部电源输入
  3. 将 VCO 输入更改为 基准 外部输入、使用 SG
  4. 将 VCO 输入基准从差分更改为单端
  5. SPI 信号检查  

 您能告诉我为什么会出现这种杂散、如何减少这种杂散?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    对于载波频率为2.5MHz 的杂散、这些杂散远高于我预期的值。

    杂散有许多不同种类、但它们的关键信息是:

    Fosc (输入频率)

    2. FPD (相位检测器频率)

    3. Fvco (VCO 频率)

     Fout (输出频率-有时分频器位于 VCO 之后)

    如果 不是在整数模式下、则设置为小数。

    通常、当一个频率与另一个频率的倍数偏移时、您会得到杂散。  例如、如果 Fosc=100MHz 且 Fout = 102.5MHz、则会得到2.5MHz 杂散(称为 Fout%Fosc)。

    您可能会在 我们的网站上发现 PLLatinum Sim 工具 ti.com/tool/pllatinumsim-sw 工具非常有用。

    此致

    Dean