Other Parts Discussed in Thread: CDCE913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE913 大家好、
根据表7、可通过 I2C 更改从器件地址。
假设同一 I2C 总线上有3个 CDCE913 (器件 A/B/C)。 如何更改器件 B 的从器件地址而不更改器件 A 和 C 的地址? (因为它们都具有相同的默认值)
谢谢!
许耀明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Roy、
遗憾的是、不能直接只对其中一个器件进行编程、因为它们共享一个地址。 以下是指向类似主题的链接、供您参考;相关部分复制如下: e2e.ti.com/.../342344
Q: 我知道该器件可以通过 I2C 对从器件地址进行编程、但默认从器件地址是固定的。 当使用两 个以上的 CDCE913时,您是否需要在 SDA 线路中使用一个1:2开关(多路复用器)来选择和写入每个器件寄存器?
答:是的、您更正了未编程 CDCE913的 I2C 从地址。 您可以通过多种方法来克服这一挑战:
此致、
通道