This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:如何更改从器件地址

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716367/cdce913-how-to-change-the-slave-address

器件型号:CDCE913

大家好、

根据表7、可通过 I2C 更改从器件地址。  

假设同一 I2C 总线上有3个 CDCE913 (器件 A/B/C)。 如何更改器件 B 的从器件地址而不更改器件 A 和 C 的地址? (因为它们都具有相同的默认值)

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    遗憾的是、不能直接只对其中一个器件进行编程、因为它们共享一个地址。 以下是指向类似主题的链接、供您参考;相关部分复制如下: e2e.ti.com/.../342344

    Q: 我知道该器件可以通过 I2C 对从器件地址进行编程、但默认从器件地址是固定的。 当使用两 个以上的 CDCE913时,您是否需要在 SDA 线路中使用一个1:2开关(多路复用器)来选择和写入每个器件寄存器?

    答:是的、您更正了未编程 CDCE913的 I2C 从地址。 您可以通过多种方法来克服这一挑战:

    1. 对 CDCE913器件进行预编程、使其在组装时具有不同的从器件地址
    2. 正如您建议的那样、使用 I2C 开关或多路复用器来使用外部选择机制
    3. 如果您的设计包含多个 CDCE913器件、那么也有必要考虑我们具有更多输出和内部 PLL 的可编程时钟发生器系列的其他产品"

    此致、
    通道