This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C 引脚3的输入电压

Guru**** 2927520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/714859/lm567c-input-voltage-to-pin-3

 我通过1nF 的电容向 LM567的引脚3提供一个300mvpp 交流500kHz 信号、  而示波器通过探头显示引脚3的信号为300mvpp 500kHz 加上2.4V 直流电压,原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭峰、您好、

    这是因为引脚3具有内部偏置、如方框图中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、这会降低引脚3电压的输入最大值吗?在数据表中、引脚3的最大输入是 VCC+0.5 (这是否包括内部直流部件、或者只是交流部件可以获得高达 VCC+0.5)我害怕脱离芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    彭峰、您好、

    假设 Vcc 为5V、则为最大值 输入信号摆幅将为6.2Vpp [(5.5V - 2.4V) x 2]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我不愿意。可以减小或消除直流偏置吗?我需要输入宽范围 信号、高达10Vpp 的交流信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、彭峰、

    不能、偏置无法消除、这就是它的设计方式。
    您需要减小输入摆幅以避免超出最大值 额定值规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、引脚3处的 Cin 是否是一个直流块电容器、   不仅移除  了引脚3上的直流器件、还消除  了引脚3 偏置对 前一个组件的影响?    我看到、对于100KHz、该值为0.01uF

    500kHz 的频率是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    彭峰、您好、

    是的、这是一个直流阻断电容器。 对于100kHz 及以上 fin、我建议0.1µF Ω。