Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2571, LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2571、 LMX2572
尊敬的 TI 专家:
我的客户需要一个具有良好相位噪声的可调节基准发生器来消除整数边界杂散。
它们需要来自 LMX2595的200MHz 无杂散带宽。 他们 正在寻找一个干净的可配置时钟、以便能够避免串扰杂散和 IBS、从而在200MHz 范围内获得无杂散性能。
详细要求如下:
-这是混频器的信号源吗?
对于调制信号的混频器、它将为 LO、或者直接作为 CW 信号源发送到输出级。
-什么频率范围?
10MHz - 19GHz
-什么相位噪声规格?
相位噪声不是问题。 我们需要去除 IBS、串扰和其他杂散。 我们发现、我们无法使用固定频率时钟来实现它。 我们的目标是在以 LO 频率为中心的至少200MHz 可用带宽内提供90dBc SFDR。 也就是说、系统相位噪声应为~-90dBc @10kHz。
-将使用什么参考?
一个10MHz 外部 OXCO 将被用作系统时钟。
在这种情况下、TI 能不能建议合适的器件。
谢谢、
BR、
请告诉我