This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595的参考时钟

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/714654/lmx2595-reference-clock-for-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2571LMX2572

尊敬的 TI 专家:

我的客户需要一个具有良好相位噪声的可调节基准发生器来消除整数边界杂散。

它们需要来自 LMX2595的200MHz 无杂散带宽。 他们 正在寻找一个干净的可配置时钟、以便能够避免串扰杂散和 IBS、从而在200MHz 范围内获得无杂散性能。

详细要求如下:

-这是混频器的信号源吗?

对于调制信号的混频器、它将为 LO、或者直接作为 CW 信号源发送到输出级。


-什么频率范围?
10MHz - 19GHz


-什么相位噪声规格?
相位噪声不是问题。 我们需要去除 IBS、串扰和其他杂散。 我们发现、我们无法使用固定频率时钟来实现它。 我们的目标是在以 LO 频率为中心的至少200MHz 可用带宽内提供90dBc SFDR。 也就是说、系统相位噪声应为~-90dBc @10kHz。

-将使用什么参考?

一个10MHz 外部 OXCO 将被用作系统时钟。

在这种情况下、TI 能不能建议合适的器件。

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我、

    如果噪声不太重要、请尝试使用 LMX2571、否则、LMX2572可能会更好、因为它具有低噪声输入倍频器。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    我们已经修复了 LMX2595的 PCBA、目前无法更改。
    因此、我们需要一个时钟基准发生器来向 LMX2595提供反馈。
    在进入 LMX2595之前、它还必须能够减少间歇频率杂散。

    总体配置如下所示:

    主板(频率发生器)-->时钟基准发生器--> LMX2595

    时钟基准发生器必须能够生成步长为1MHz 的200MHz [最小值]无杂散带宽。
    详细规格请参阅上述帖子。

    请提供建议。

    谢谢、
    BR、
    请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我、

    我的建议是:

    10MHz 基准 -> LMX2571/72 -> LMX2595

    如果您使用基于 PLL 的方法、这对我来说似乎是最简单的; 我之前已经看到过这种方法。   

    其他一些方法可以是:

    有 一组 XO 和多路复用器

    2. 采用 LMK048xx 等器件(假设您正在使用它为其他器件计时)、然后从此处更改频率。

      请注意、LMX2595具有一个可编程输入乘法器、该乘法器可乘以最多7、旨在实现您所讨论的相同杂散抑制。  现在我同意在片外执行乘法可能更有效、但他的乘法器可能值得一看。

    此致、
    Dean