请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5010-Q1 您好!
我的应用需要由3、3V 电源供电、而 DE RSTn 引脚必须由一个100k 电阻上拉至5V 电源。
但是、没有提到 RSTn 引脚上支持的最大电压。
当 IC 的电源为3、3V 时、我是否可以通过一个100k 电阻器在5V 电源轨上拉该引脚?
Ty。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的应用需要由3、3V 电源供电、而 DE RSTn 引脚必须由一个100k 电阻上拉至5V 电源。
但是、没有提到 RSTn 引脚上支持的最大电压。
当 IC 的电源为3、3V 时、我是否可以通过一个100k 电阻器在5V 电源轨上拉该引脚?
Ty。